This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:进入关闭模式时发出杂音

Guru**** 2515840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA6203A1, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661020/tpa6211a1-q1-pop-noise-at-entering-shutdown-mode

部件号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他部件: TPA6203A1TPA6211A1

您好,

我们收到了客户关于TPA6211A1-Q1进入关闭模式的POP噪音的询问。
较低的数字是其设计电路板的电路及其观察到的波形。

通道1:/shutdown
通道2:喷管-
通道3:喷管+
功能2:(喷管+)-(喷管-)

问题1:在/shutdown信号下降边缘的POP噪声级别(功能2波形)是否与EVM相同?
问题2:是否有办法减少POP噪音?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    Q1)杂音级别取决于系统的设计。
    问题2)首先,我无法在示意图中观察您使用的是哪种输入。 如果您使用单端输入,则不平衡输入会产生杂音建议将其更改为差分输入。
    其次,如果系统使用差分输入,则可能是由于关闭过程中没有足够的时间来放电输入电容器, 因此,您可以减少输入电容器,以缩短电容器的放电时间并避免产生杂音。 另一种方法是在设置关闭模式之前,先离开发送输入信号的位置。
    最后,您可以参阅下一个应用报告: SLOA124 ,以找到 问题的可能解决方案。 此应用报告是为TPA6203A1编写的,但此设备与TPA6211A1 (TPA6211A1-Q的商业版本)非常相似 此解决方案可 在TPA6211A1-Q1中使用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣何塞

    感谢您的回答。
    输入信号不是单端的,而是来自DSP的全差分信号。 但我会建议他尝试SLOA124的'偏置电压的附加放电路径'。

    此致,

    Akio Ito