This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:输入噪声滤波器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661063/pcm1808-input-noise-filter

部件号:PCM1808

大家好,

PCM1808是否可以通过内部滤波器设置消除输入噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fery:
    如您所知,模拟输入[VINL和VINR]是单端输入。 这些输入具有集成的抗别名低通滤波器,可消除音频带外的高频噪声。 如果这些过滤器的性能不适合给定的应用程序,则可能需要添加适当的外部反锯齿过滤器。

    Ω 的选择通常是在100 μ A和0.01 μF kΩ μ F至1 μ F和1000 pF范围内的无源RC滤波器。

    此致,
    Ravi