This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:仅指定了典型值的特性

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670939/tlv320aic3109-q1-characteristics-specified-only-typical-value

部件号:TLV320AIC3109-Q1

您好,

我的客户非常害怕因特性分散而出现问题,这些特性仅指定了典型值。

是否有任何参数表明分散较大(即半/两次)?

请告诉我,供我们参考。

很抱歉我的模糊问题。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    我已要求对该设计进行评论。您的客户是否特别担心某些特定参数?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    我想让大家知道我将继续努力解决这个问题。 我希望很快能为您提供一些硬数据。

    您能否提供您感兴趣的特定参数?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San,

    感谢您的支持。

    我的客户特别注意遵守规格。

    能否确认?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Steve-San,

    提供信息需要多长时间?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    我对拖延表示歉意。 设计团队评论说,仅使用典型值的原因是为了缩短测试时间,从而降低价格。 他们认为这些数据不应因客户所关心的2个因素而有所不同,但我也联系了我们的测试团队以获取一些硬数据。 我等待他们的答复。 感谢您的耐心等待。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve San,

    感谢您的支持。
    我等待您的信息。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve San,

    这种情况如何?

    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    我要结束这条线。 我已通过电子邮件向您提供了一些变体信息。要在此处跟进,典型值不应像您的客户担心的那样变化很大。 DVDD电流上的3西格玛范围相当小,但AVDD电流上的3西格玛范围稍宽,但仍然很小。 我们为此使用了多个生产运行的数据。 如果我们看一下单个生产运行,则差异更小。

    此致,