This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.937万:询问I2S至PCM解决方案建议

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676021/lm49370-asking-for-the-i2s-to-pcm-solution-recommendation

部件号:LM4.937万

大家好,

客户使用LM3.947万将I2S连接到PCM。

LM4.937万应用手册。

但是,客户不需要耳机和扬声器输出。  

您是否有更适合此设计请求的解决方案/

巴西,

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    虽然此设备可能具有超出客户需求的更多功能,但我想不出我们拥有的另一台设备具有相同的功能,而没有其他功能。 我们的SRCS都是I2S,S/PDIF或TDM,而且价格也会更高。 老实说,这可能是我们拥有的最小,最便宜的选择。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    您能否帮助查看客户的示意图?
    txn.box.com/.../zkzlnjkz7ky8gpk1g9n53n3ahp18vymn


    客户只需将I2S连接到PCM。

    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原理图审核中再添加一个请求,请提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,  

    您仍需要连接A_VDD和LS_VDD。  请参阅"操作额定值"一节中的注释:

    通常,我们建议使用电容器将未使用的输入耦合到GND, 但由于您不会使用ADC或DAC,并且它们将始终保持静音, 我认为这并不重要。  

    LM4.935万或LM4.9352万也具有此功能,而且这些设备的成本稍低, 可以节省大量成本。

    此致,

    -Steve Wilson