This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIDEGIG-GUITAREVM

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244, TPA3244EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672509/sidegig-guitarevm

主题中讨论的其他部件:TPA3244TPA3244EVM

将Sidestig EVM连接到TPA3244 EVM放大器的跳线配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alon,

    连接到吉他板的任何TPA EVM都可以处于BTL模式或PBTL模式。 这取决于您的扬声器配置。

    您使用的扬声器的最大负载和功率是多少?

    您可以按照下面TPA3244EVM的用户指南进行操作,并将EVM设置为BTL模式,请按照第8页上的2.3 部分进行操作:

    www.ti.com/.../slvuat5.pdf

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    感谢您的回复!

    在我拿到最后一个扬声器之前,我尝试用60瓦板条箱吉他放大器测试该模块。 我 按照2.3 部分中的步骤操作。 5伏和12伏LED 指示 灯不亮,扬声器没有响应。

    1.我是否需要更改跳线配置,因为我只使用一个扬声器?

    2.功率输入和输出之间的关系是什么?

    此致

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alon,

    请在您希望播放音频的开启状态下发布您的设置图片。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有提到,速度器负载为4欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alon,

    在您的图片中,我看到12V和3.3V LED亮起,这意味着EVM已通电。 我看不到您的扬声器连接在哪里,您能告诉我吗?

    吉他板仅在BTL模式下输出到通道A/B。

    如果您使用的是sidegig输入,则需要删除R4,R12,R44和R46。

    您是否也将S1切换到正常模式? 这将启用放大器。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    对于不可拆卸的电阻器,我尝试以PBTL模式配置连接扬声器,但仍然没有成功。 还注意到Sidigig模块上的红色LED未亮起。 我是否仍需要拆下这些电阻器? 如果不是,我做错了什么。 开关设置为正常,我检查了扬声器连接。

    随附照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon,

    如果您不按照建议拆下电阻器,该板将不工作,并且可能会断裂。 EVM必须仅处于BTL模式。

    红色LED不需要,它用于清洁与驱动器选择。 只需要绿色的12V LED,如果打开,则主板通电。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    感谢您的帮助!

    我已经拆除了电阻器(R4,R12,R44和R46),将跳线更改为BTL模式,将扬声器连接到OUT A和OUT B。但似乎仍然没有发生任何事情。

    此致

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon,

    您是否有示波器,以便在LC滤波器之前查看放大器的输出?

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我可以使用 示波器。 输入内容是什么?

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以上两个突出显示的测试点。 当放大器运行并正确配置时,您应在突出显示的节点上看到一个切换方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    在没有连接到33欧姆负载的输入的情况下,获得了此信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alon,

    请发送电子邮件至adamseldsky(at) ti (dot) com

    我需要关闭此线程。

    此致,

    -Adam