AIC34的ADC结果中是否有描述限制周期和空闲音生成的文档或测试数据? 我能够观察到ADC转换结果(采样和报告频率为96kHz)中的频率音,这些频率音不存在于编解码器的ADC输入中。 频率的变化取决于差动输入的共模直流电平:ADC输入短接在一起,保持浮动或与各种直流电压相连...直流偏移的值改变观察到的频率。
如果我对短路差分ADC输入应用时间变化直流偏移(我的抖动量化器的方法),频率音就会消失。 从 Δ-Σ ADC文献中可以认为这是正常行为, 但是,如果我对ADC的设计有更多的了解(调制器的顺序和量化器的级别(位)),我想我可以预测空闲音何时以及在频谱中出现的位置。
在一个相关的说明中,如果我有编解码器和PCB安装在热室中,并通过热室外安静的台式电源提供共模直流信号(在温度下非常稳定) 然后,我得到了一个非常重复的空闲提示音频率变化。 我怀疑这可能是因为我们连接到DRVDD和AVDD_DAC的3.3V模拟电源温度变化较小。 您是否期望参考电压变化(以一对mV为单位)会影响ADC转换结果中观察到的空闲提示音的频率?
我的印象是,如果直流偏移接近0伏,则怠速音应在低频时出现,如果DRVDD为3伏,我是否应该将直流偏移瞄准接近0伏或接近1.65伏(差分输入范围的中间)? 当我需要保证没有空闲提示音时,关键频率范围是5kHz - 17kHz。
感谢您的任何想法!