This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:与PBTL模式并行使用的双TPA3255

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674909/tpa3255-dual-tpa3255-used-in-parallel-with-pbtl-mode

部件号:TPA3255

您好,  

TPA3255是否允许与PBTL模式并行使用,以获得更大的传输功率(并行使用2个TPA3255以获得1000W功率)?

为什么 TPA3255的效率无法实现96 % ?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Derek,
    我们正在对此进行调查,稍后将与您进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王先生,

    经过一些测试后,我有证据表明,当2个TPA39在PBTL中并联时,您仍然无法获得超过600W的总功率。 这是因为当您通过600W时,会出现一个设备是完整电流接收器的情况,这会导致OC关闭。 一台设备关闭后,另一台设备不是唯一的接地路径,其OC保护跳闸。

    因此,我认为不可能并行使用2 PBTL TPA3的 来获得超过600W的功率。

    Justin