This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:无法加热扬声器- PPC3的扬声器特性描述

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671464/tas2557-unable-to-heat-the-speaker---ppc3-speaker-characterization

部件号:TAS2557

您好,

我一直在尝试使用学习板2和TAS2557EVM运行扬声器表征,但未能通过热测量部分。 我收到错误消息"扬声器无法加热到指定温度。 尝试在"热表征设置"中增加控制器稳定校正。"  

我尝试将稳定校正从10 % (默认值)提高到30 % ,控制器增益提高到0.04 (3W扬声器),但没有成功。 我还尝试将热限值降低到一个更低的数值,但温度图解看起来非常颠簸,仍然没有达到足够高的温度(即使在先前的测试中,当热限值更高时,会达到较低的温度)。

我错过了什么吗? 你有什么建议吗?

谢谢!

GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,GUI,

    我将查看此内容,并将很快返回并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,GUI,

    当您更改热特性设置时,应考虑到扬声器线圈在再次执行测试之前应有时间冷却并达到环境温度。 您应等待大约30分钟。
    能否向我发送PPC3的错误屏幕截图? 您能否向我提供有关该扬声器的更多详细信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,GUI,

    我收到了您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,只需在下面发布回复,或者如果由于超时而锁定,则创建新的线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    很抱歉耽误你的时间。 我们无法解决这个问题,因此我们转而使用一个不存在相同问题的较小的发言者。

    谢谢!

    GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,GUI,

    如果您不需要进一步的支持,可以验证您的答案。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师