This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3206:如何设置编解码器的采样率

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675196/ccs-tlv320aic3206-how-to-set-the-sampling-rate-of-the-codec

部件号:TLV320AIC3206

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用c5545增压器组件来实施冷杉木车窗订购161带通滤清器。 增压器包内置aic3206音频编解码器。

1)我想以不同的采样率运行过滤器。 如何在我的代码中设置该值,以便我的编解码器以该速率开始采样? 以下是代码文件

2)我还尝试通过从MATLAB获取系数运行fir滤波器锤击窗口161,并使用默认的编解码器设置48kHz并播放音频文件。但音频输出不是预期的(带通功能不能正常工作)。 在MATLAB中计算滤波系数时,我使用4.8万作为采样率,同时将旁通的切断频率计算为2*30/4.8万和2*300/4.8万。 我对30Hz-300Hz带通感兴趣。 为什么您认为我的过滤器未按预期工作? 感谢您访问advancee2e.ti.com/.../audio_5F00_line_5F00_in_5F00_loopback_5F00_test1.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,V Pot,

    AIC3206中用于信号过滤的双基准取决于所选的处理块。 ADC和DAC中的每个处理块都具有不同的双组,用户可以对其进行修改。 请参阅《AIC3206应用参考指南》的2.3 3和2.4 部分 ,以确定可用的处理块。 应写入每个双四角的系数的位置位于相同的部分。

    为了获得双四倍系数,TI提供了一个工具,可根据所需的采样率生成所需的系数。 请查看TI BQ工具。 您可以复制系数并将其写入所需的双四倍系数字段。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,
    感谢您的回复。
    我不是在编解码器中进行筛选,而是在DSP芯片上进行筛选,因为可能存在延迟问题。 我只是使用编解码器来实现模拟到数字和数字到模拟以及耳机输出。 我使用之前回复中所附的代码运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    你对我的上述关注有何意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,V Pot,

    如果在DSP中设置了滤波器,我想从编解码器的角度所需的唯一请求是采样率变化。 由于编解码器被配置为I²S Ω 总线的主编解码器,您可以通过更改时钟分频器设置来调整采样率。 编解码器设置为48kHz,例如,要更改为16KHz的采样速率,可以将NDAC/NADC除法器更改为6,将mAdc/MDAC更改为7。 您是否知道 要获得的采样率? 我可以帮助提供需要 更改的系数。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师