This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 PBTL模式,如果使用2Ω 扬声器,将立即变为过电流限制保护

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684900/tpa3255-tpa3255-pbtl-mode-if-use-2-speaker-will-turn-into-overcurrent-limit-protection-immediately

部件号:TPA3255

您好 !  

       需要您的帮助,  下图 所示的原理图,   PBTL 模式下的TPA3255,如果 使用2Ω 扬声器,将 立即变为过电流限值保护。  非常感谢  !

 ,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    您是否正在使用EVM? 还是您自己的主板?

    您的意思是在启用功放后立即生效吗? 还是音乐开始播放后立即播放?

    扬声器2Ω 标称值? 您是否有扬声器的阻抗曲线? 可能扬声器的阻抗在特定频率下过低。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  Adam  

        它是 一个独立的主板, 电源为51V,使用4Ω 扬声器时 工作正常。  我还尝试使用3Ω Ω 扬声器, 当电流为17A时, 将 立即变为过电流限值保护 。  在 PBTL配置中,它尚未达到600W单声道到2 Ω。 如果  TPA3255的原理图需要一些更改?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    17A是最高OC跳闸点的正确值。 当接近17A时,您能否检查是否看到循环-逐循环电流控制处于激活状态? 如果启用此功能,当您接近17A OC限值时,您将看到设备跳过一些PWM脉冲。

    Oc_ADJ使用什么值电阻器? 您能否发送输出电感器数据表?

    您能在2Ω Ω 虚拟电阻器负载的情况下试用该板吗? 我担心的是,在较高的输出功率下,扬声器阻抗下降过低,并且正在发生过电流保护。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Adam
    Oc_ADJ的电阻器是22K,我尝试使用2Ω 虚拟电阻器负载,并且是相同的。故障引脚将被下拉。在PBTL单声道模式中,最高的OC,它是17 A还是34A? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    OC按每个输出列出,因此每个为17A。 您可能遇到输出LC滤波器问题。 您能否分享输出电感器和电容器的规格?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    我正在关闭此线程,如果您有更多信息或需要更多帮助,请重新打开。

    此致,

    -Adam

    如果我已经回答了您的问题,请单击此主题上的"这解决了我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢