This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:OCP

Guru**** 2412160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684354/tpa3245-ocp

部件号:TPA3245
主题中讨论的其他部件: TPA3255

您好,先生  

TI是否具有与TDA7498E类似的输出功率解决方案

当Rload=0欧姆(需要0欧姆)时,OCP 11A  

(当Rload=1欧姆时,TPA3245为13.5A)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    很抱歉耽误你的时间。 您能否详细解释您的用例? TPA32XX系列器件具有短保护,可防止出现0r情况。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin  

    这是一个特殊应用。我们的最终客户使用TPA3245驱动变压器和如下所示的结构  

     

    使用TPA3245进行测试时  

    1. BTL模式(INA+INB)

    2.输入正弦波1.2V有效值, CLING_OTW LED将会显示,此时输出电压低于10V有效值  

    3.在相同的条件下,TDA7498E是可行的  

    所以我猜TPA3245是OCP,您是否有任何建议或其他解决方案可以替代TDA7498E?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kris,

    TPA3245使用什么电源电压? 您是否仍在使用车尾箱带帽和输出LC滤清器?

    TPA3255是一种可处理更多电流的降置,但在0r情况下仍具有相同的OCP保护。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin  

    我可以再次检查电源电压  

    1.您的意思是需要修改增压带帽,您有任何推荐值吗?

    2.我需要取下LC过滤器吗? 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    1.不需要,您无需修改车尾箱带帽。

    2.我相信您仍应使用LC滤波器,除非您可以保证输出引脚在所有输出情形下的电感至少为5 uh。

    当负载等于0欧姆时,您是否期望放大器继续工作? 我们的零件设计为在短路(Rload = 0)时保护自身。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Justin

    我很好奇ST解决方案为什么可以用于系统,TI不能在相同的系统结构中工作,到期 对于11~12A,ST I极限值相同

    TPA3245 EVM出现如下故障状态
    输入正弦波1.2Vrms,CLING_OTW LED将指示,此时输出电压低于10Vrms

    我将检查可以使用哪个ST EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    这可能与为每个零件所做的过电流保护选择有关。 目前在TPA3245上有闭锁和CB3C过流保护。 如果达到电流限制,锁定选项将立即关闭产品,而CB3C则允许产品在超过初始输出达到电流限制后继续运行,但最终仍由于过电流而关闭。

    对于EVM的失败情形,TPA3245是否正在关闭? CLICK_OTW引脚在放大器开始裁剪之前将亮起,因为它是预裁引脚以及温度过高警告引脚。 如果销钉正在切换,这只是因为夹削或预夹削。

    Justin