This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6713:多通道音频编解码器子板

Guru**** 2644015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34, TMS320C6713B, PCM4204EVM, PCM1865, TIDEP-0099, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684486/tmdsdsk6713-multichannel-audio-codec-daughter-board

部件号:TMDSDSK6713
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC34TMS320C6713BPCM4204EVMPCM1865OMAP-L137

我想将TMDSDSK6713 DSK用于主动降噪系统的原型。  DSK主板附带了单麦克风,线路输入,耳机和线路输出连接器,但我需要更多的模拟输入。  

1. 是否有至少12个音频输入(单声道)的子卡可用?

2. 主板是否同时支持所有指定的音频输入/输出?  换言之,我能否同时将独立音频流输出到耳机和线路输出?

3. 如果没有现成的子卡,将ADC输出从定制子卡发送到TMDSSK6713的最佳接口是什么?

4. 使用所有ADC/DAC和6713 DSP构建自定义板而不使用DSK是否更有意义?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新

    Digikey和TI的支持工程师都无法找到适合我的应用的电路板。 在对TI的IC进行更多搜索后,我发现了TLV320AIC34的EMV。 它似乎适合我的应用程序,但如果它与TMDSDSK6713 DSK兼容,我找不到更多信息。 根据我所读的内容,EVM应与PC配合使用。

    我发现TI的接口板(5-6K接口)应该用于我的用途(连接DSK和EVM)。

    是否有人成功地做了类似的事情? 我走的是正确的道路吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知团队。 反馈将在此处发布。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Igor:

    很抱歉回复太晚了。 您是否已为此项目选择开发板或构建自己的开发板?

    1. 是否有至少12个音频输入(单声道)的子卡可用?

    不是我所知道的-至少有12个音频输入... 但是,您可以找到每个具有4个通道的ADC/CODEC EVM,并将其连接到TMDSDSK6713子板管座中。

    2. 主板是否同时支持所有指定的音频输入/输出?  换言之,我能否同时将独立音频流输出到耳机和线路输出?

    原理图未显示AIC23编解码器的详细信息,但我认为您可以配置编解码器,使其仅将I2S流输出到耳机或同时输出。 但两者都可能是立体声。 我不相信您可以使用板载编解码器将独立的流输出到每个。 您可以绕过编解码器,将McASP/McBSP信号发送到子卡接头,并将其连接到2个单独的编解码器或支持4通道的编解码器/DAC。

    3. 如果没有现成的子卡,将ADC输出从定制子卡发送到TMDSSK6713的最佳接口是什么?

    我会购买编解码器EVM并将其连接到TMDSDSK6713上的J1和J3接头以进行初始原型设计,然后在之后构建一个自定义子卡。 请参阅下文。

    4. 使用所有ADC/DAC和6713 DSP构建自定义板而不使用DSK是否更有意义? 您可以使用6713和编解码器构建单个主板,但我会首先使用6713和编解码器的单独EVM进行原型设计。

    TMS320C6713B支持两个McASP和两个McBSP,但它们是pinmuxed,因此您可以选择2个McASP或2个McBSP或1个McASP和1个McBSP。 我建议在这个项目中使用McASP。

    两个McASP支持

    -每个两个独立时钟区域(1 TX和1 RX)

    -每个McASP八个串行数据引脚

    从2-32个时隙传输TDM流

    数据表表22. 外设引脚选择矩阵显示了McBSP和McASP之间的引脚互锁选项。

    请参阅C6713B数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6713b.pdf

    以下是TMDSDSK6713的示意图: http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6713/revc</s>6713

    TMDSDSK6713有两个McASP端口,每个端口有8个串行化器,可用于串行输入或输出。 因此,总共有16个引脚,可连接到16个编解码器I2S数据输出(配置为单声道,尽管每个串行器可以传输立体声或TDM数据)。 所有编解码器都需要从属到相同的时钟和帧同步(1个时钟/FS对用于McASP1,另一个对用于McASP0)。

    TMS320C6713DSK将所有McASP信号路由到J1和J3接头(见下文),因此您必须连接一组编解码器EVMS,或者使用几个ADC或编解码器制作自己的子卡)。

    您可以从PCM4204EVM输入4个通道,并通过两根电线连接到 为立体声I2S配置的2个串行器,将其输出到DSK6713。 将另外两个PCM4204EVM从到时钟主控器,以获得另外8个单声道。 您只需使用一个McASP即可完成12个信道。

    http://www.ti.com/tool/pcm4204evm

    或者,您可以考虑一个较新的设备,如PCM1865,它也可以为每个设备输入4个通道- http://www.ti.com/tool/pcm1865evm。 以类似的方式将其从属,并将其连接到6713DSK的J1/J3接头上,然后再将其连接!

    ===========

    J1和J3管座上的McASP信号

    AFSX0 - DC_FSX0 @J3

    AFSR0 - DC_FSR0 @J3

    ACLKX0 - DC_CLKX0 @ J3

    ACLKR0 - DC_CLKR0 @ J3

    AHCLKR0 - DC_CLKS0 @ J3 (不需要)

    AHCLKX0 - DC_TINP1 @ J3 (不需要)

    AXR0_7 - DC_FSR1 @ J3

    AXR0_6 - DC_CLKR1 @ J3

    AXR0_5 - DC_DX1 @ J3

    AXR0_4 - DC_TOUT1 @ J3

    AXR0_3 - DC_TINP0 @ J3

    AXR0_2 - DC_TOUT0 @ J3

    AXR0_1 - DC_DX0 @ J3

    AXR0_0 - DC_DR0 @ J3

    AFSX1 - HD2 @ J1

    AFSR1 - HHWIL @ J1

    ACLKX1 -接线@ J1

    ACLKR1 - HRDYn @ J1.

    AHCLKR1 - HD6 @ J1

    AHCLKX1 - HD5 @ J1

    AXR1_7 - HD1 @ J1

    AXR1_6 - HDS1n @ J1

    AXR1_5 - HDS2n @ J1

    AXR1_4 - HD0 @ J1

    AXR1_3 - HCNTL0 @ J1

    AXR1_2 - HCSn @ J1

    AXR1_1 - HCNTL1 @ J1

    AXR1_0 - HRWn @ J1

    此致,
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mark:

    感谢您的深入回复。  我想将DSK与三个编解码器板一起使用,就像在TI的演示文稿中发现的那样。

    但我无法获得关于可行性或示例代码的肯定答案,因此我决定使用 OMAP-L137和圆形进行TIDEP-0099演示

    带8个麦克风的麦克风板(CMB)。  我相信我可以将两个CMBS连接到一个OMAP-L137 SK。  

    再次感谢您提供的所有信息,它仍然对我选择的主板很有用。

    谢谢