This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:将TLV320AIC3204采样速率配置为>48kHz的步骤

Guru**** 2401065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683546/tlv320aic3254evm-k-steps-for-configuring-tlv320aic3204-sampling-rate-to-48khz

部件号:TLV320AIC3254EVM-K

您好,  

我正在使用PurePath Studio配置AIC3204评估模块。 我可以使用图形界面将采样率调整到48kHz,但如果我选择大于48kHz的速率,我就会看到垃圾输出,在用户指南的任何地方都找不到说明。

1)您能否提供有关如何配置评估板以96 kHz和192 kHz运行的逐步说明?

2)其次,数据表中简要提到了48kHz时的miniDSP性能。 miniDSP是否可以在大于48kHz的采样速率下运行,还是这是一个限制?  

作为参考,我的设置包括将来自函数发生器的脉冲传递到板的输入,并在示波器上显示输出。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliana:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    EVM本身无法提供高于48kHz采样率的操作所需的时钟。 这是所用USB音频接口电路的限制。 为了评估具有更高采样率的器件,您需要为EVM提供外部数字音频源。 为此,您可以将外部音频时钟连接到USB-MODEVM主板的接头J14,但请考虑,为此,您需要将SW2 DIP开关的开关D4和D5设置到关闭位置。 这将使外部时钟与USB音频隔离。

    miniDSP能够以高达192 KHz的采样速率运行。 请注意,为此,您需要使用前面所述的外部音频源。 miniDSP的采样速率的可用性取决于PurePath Console中使用的框架。 有关每个采样率所需的框架的详细信息,请参阅框架帮助文件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,感谢您的回复。

    根据您的回复进行澄清-

    1)这是否意味着>48kHz的采样率仅可用于I2S数字信号? 或者是否有任何方法从函数发生器输入模拟信号?

    2)如果限制为I2S,这是评估模块还是芯片本身的限制?

    3)根据您对(1)的回答,我认为我应该在PurePath Studio中使用I2S_In和I2S_Out模块

    4)输入MCK,BCK和LRCK以及输入信号到J14后,我应该希望输出信号出现在J14的输出或J6线路输出处吗?

    同时感谢您对选择适当框架的注意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliana:

    请参阅以下评论:

    1-采样速率取决于I²S Ω 时钟和数字接口,在内部,模拟信号根据配置的采样速率进行采样。 即使仅使用设备的模拟输入/输出,也应提供I²S Ω 时钟。

    2-采样率限制不在器件本身,它来自USB-Audio接口IC,因此是EVM限制。

    3-取决于您的系统中是否使用了n ü I²S输入和输出。

    4-这取决于设备 配置和创建的处理块。 设备的数字输出将在主板的J14上传输,而模拟输出可配置为通过J6传输音频信号。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于192kHz单通道处理,严格要求哪些时钟值,以及适合哪些时钟频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliana:

    ×I²S μ s时钟,对于192KHz,WCLK应具有相同的采样频率,BCLK取决于通常为32 μ s FS的数据大小。 器件的时钟配置实际上取决于不同的因素,包括选择将用作内部系统时钟源的时钟,以及miniDSP/处理块的处理要求。一般而言, 当选择所需的采样率时,时钟在PPS中自动配置。 例如,192KHz采样率的典型配置为:

    • PLL打开:NADC/NDAC = 2
      • P = 1,R = 1,J = 8,D = 0
    • mAdc/MDAC =8
    • AOSR/DOSR = 32
    • WCLK = 192KHz
    • BCLK = 6.144 MHz。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,
    感谢您的持续帮助。 我仍在努力了解我要馈入J14的确切信号,以便在192kHz时钟。

    在J14上,我看到MCLK,BCLK和LRCLK的引脚,但没有WLCK。 在AIC3254数据表中,我将50MHz作为MCLK的推荐值。 对于192KHz设置,我想将50MHz馈入MCLK,将6.144 MHz馈入BCLK,并使LRCLK保持未连接状态(对于单通道操作)? 我应该在WCLK的哪个位置输入?

    或"时钟在PPS中配置"是指这些时钟是内部生成的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliana:

    首先,我想澄清一下,WCLK与LRCK是同一个时钟,只是我今天早上使用的是一个使用另一个术语来表示时钟的设备。 很抱歉混淆了。

    提及50MHz规范是指MCLK时钟的最大可接受值,而不是推荐值。 对于192KHz应用程序,我建议主时钟使用音频类型时钟,如12.288 MHz或24.576 MHz。 如果这些频率不受支持,则24MHz将是良好的。 PLL实际上不支持内部时钟生成50MHz。

    对于您的应用,请将192KHz时钟连接到LRCK针脚。

    我提到的是PPS配置时钟,用于从已知MCLK (如12.288 MHz)进行常规器件评估。 时钟设置可在系统设置代码中找到,有关详细信息,请参阅此Wiki链接。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diego,你一直都很乐于助人! 谢谢你。