我尝试通过启用蜂鸣声来测试DAC输出。
我已验证3.3V/1.8V是否在芯片上,并且它未处于复位状态。
MCLK (8MHz)和BCLK (1MHz)在DAC上看起来也很好,其中1MHz被选择为大约16bits/ch * 2ch * 30kS/sec
寄存器配置遵循示例Setup 4.1 ,与蜂鸣声相关的差异(例如, 处理块P25 (Reg 0x3C = 0x19),蜂鸣器长度,蜂鸣器启用*)
寄存器的回读与我所写的匹配,但是HPL/HPR引脚上没有信号。 蜂鸣器启用(Page 0 Register 0x47) 始终读回0x80,并且不自动重置,因此它似乎没有运行,但我看不到什么是错误的。
*注意,根据参考指南,启用蜂鸣器列在第0页上,但在第2.4 .5.1 节中,它被描述为在第1页上。 我认为这是文档中的打字错误吗?