This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:使用PFFB限制TPA3255 HF响应

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681793/tpa3255-restrict-tpa3255-hf-response-with-pffb

部件号:TPA3255
我们将链接以限制TPA3255响应曲线的HF端,使其在大约10 KHz的频率下开始滚动。 我们希望在达到50kHz左右的输出滤波器谐振频率之前,响应速度要慢得多。 在前面的增益阶段,我们无法做到这一点。 没有足够的信息来计算PFFB成分。 有没有人有这方面的经验?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我们正在研究这一问题,稍后将与您进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    本文档是否有帮助?

    www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kai。

    虽然文档内容丰富,但它的真正焦点是减少输出滤波器造成的失真。 我们已经使用并试验了建议的网络,该网络对于发布的目的非常有效,但没有足够的信息使我们能够使用它来大幅修改频率响应。 为此,我们需要了解更多信息,主要是关于TPA3255内信号路径的相位响应。

    但感谢您的回复。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    输出上的LC滤波器使用什么值? 使用较高值的电感器可以非常快速地降低角频率。 借助33 uh电感器和4.7 UF电容器,您可以获得大约13 kHz的断点。 在50 kHz时,您将下降约24 dB。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Justin。

    谢谢。

    我会尝试一下,但我不确定它是否有帮助。 TPA3255用于将恒定电流驱动到各种电感负载中。 为保持恒定电流,霍尔效应电流传感器(带宽良好至约100KHz)提供反馈,然后将其输出反向汇总回平衡增益级,为TPA3255提供电源。 我们的问题似乎来自输出滤波器引起的相移。 在负载具有低Land R的情况下,输出滤波器的阻尼很差,相移接近其共振频率,从而在电流控制回路周围产生正反馈,并在几十KHz的频率下产生相应振荡。 降低输出回路的切断频率,我认为,只会改变共振频率,从而降低相移,我认为它可能只是以较低的频率振荡。

    我希望这能有所帮助。 非常感谢您的回复。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Justin。

    只是为了纠正我之前的帖子(那是漫长的一天),最后一句应该是:"降低输出滤波器的角频率,我认为,只会移动共振频率,从而降低相移,我认为它可能只是以较低的频率振荡。"

    谢谢!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    是的,您是正确的,更改滤波器以降低截止值将使共振降低。 我们没有任何关于选择PFFB电路值的指南,但我们一直在开发 部件的TINA SPICE模型,它允许您使用部件的增益和相位测试电路。 该版本应很快发布。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Justin。

    问一下可能有点不公平,但您能否给出Tina模型的预期发布日期?

    谢谢!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我希望在5月底之前将他们释放。

    Justin