This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:TLV320AIC34IZAS

Guru**** 2536210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679692/tlv320aic34-tlv320aic34izas

部件号:TLV320AIC34

重置后,TLV320AIC34IZAS 不响应I2C访问。 编解码器无法识别他的I2C地址。

我的问题是:重置脉冲的最小长度是多少 ?重置后,编解码器激活需要多长时间?

我提到,两个复位信号不是绑在一起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Emilian:  

    请参阅数据表部分9.3 .................................................................1

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve
    感谢您的回复,但这未能解决我的问题。
    我将详细介绍I2C问题:
    重置后,第二个编解码器(编解码器B)未准备好应答地址I2C访问。
    这种情况时有发生。
    为了解决这个问题,我把重置脉冲的长度从几个我们修改为1毫秒,一切都正常。
    我想了解更多信息,以确保此修复程序保持一致。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilian,

    清楚地说,我们讨论的是硬件重置,对吗?
    如果执行软件重置,是否仍会发生此情况?
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,是关于硬件重置。
    我没有尝试软件重置,因为主板初始化后出现问题。

    此致
    Emilian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilian,

    您在第一个帖子中提到重置针脚未绑定在一起? 您是否按照数据表的建议将它们绑定在一起?

    解释您的过程,我将尝试在EVM上重现您的问题。 我尚未能再现您的问题。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilian,我想就这个问题再次与您联系。 您是否仍遇到重置问题? 请告诉我,我们可以努力解决您的问题。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve

    我们刚刚修改了编解码器重置(两个重置 都在同一时间声明),我将很快开始测试,看看I2C问题是否仍然存在。

    此致

    Emilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的Emilian! 请告诉我情况如何

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Emilian:

    我没有听到你的意见。 您是否能够解决此问题?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新的修复程序(两个重置都同时声明)解决了我们的问题。
    感谢你的帮助

    Emilian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您再次联系我Emilian,我很高兴听到您的问题已解决。

    此致,
    -Steve Wilson