您好,
我正在使用TLV320AIC3101音频编解码器,配置如下:
外部 应用主时钟16MHz
编解码器在主模式下运行,即编解码器生成BCLK和WCLK
I2S接口16位数据宽度;
我已 使用表1第24页中的值,将FS (参考)@ 48kHz与内部PLL一起设置;SLAS520E。
将正弦波300Hz应用于插针14"Line2L"
监控通过内部DAC的信号,即通过MCU将ADC信号循环回DAC,并在PC屏幕上绘制数据
编解码器在这些设置中发挥着魅力作用;
现在,我需要将ADC/DAC采样速率降低到8kHz,因此我写了0x02 (第0页)值0xAA;
我的WCLK下降到8kHz,这是我所期待的;
我可以 通过I2S在DAC上输出测试正弦波(我使用MCU上的软件生成的),这是预期的;
问题我所遇到的是ADC:我得到了某种随机噪声信号,它似乎ADC“不喜欢”寄存器0x02 (第0页)中的任何设置,除了00,ADC/DAC采样速率等于FS(ref)
您能告诉您什么可能是问题吗
谢谢!