This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864EVM:PCM1864 GUI

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683178/pcm1864evm-pcm1864-gui

部件号:PCM1864EVM

您好,专家,

我发现与以下链接相同的问题,我检查了TAS1020固件版本为3.04 ,采样率为48kHz。

如果版本错误,您能否将正确的固件发送给我? 谢谢!

e2e.ti.com/.../226.7012万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    如果问题相同,则应能够在手动将EVM连接到GUI后评估器件。 所描述的问题是GUI的自动检测功能的问题。 USB-I2X主板的固件正常,但固件ID (FWID)可能不是。

    要解决此问题,您可以转至 Direct (直接) I²C Read/Write (读/写)选项卡(假设手动连接有效),在Device settings (设备设置)部分,单击FWID并读取值。 窗口顶部的FWID应为FWIDUSB-I2X,如果不是,请将此文本粘贴到写入行中,然后单击写入。 这将为USB-I2X主板设置正确的ID。 正确的FWID应如下所示:

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    EVM无法写入FWID的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    如果FWID无法写入EVM,则EVM中的EEPROM可能已损坏。 您是否收到错误消息或说明FWID无法写入的内容?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    无任何错误消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    感谢您的反馈。 我认为EVM中的EEPROM已损坏,可能需要进行更改。 如前所述,即使主板未自动识别,您也应该能够评估设备。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师