This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:用于SCL/SDA引脚的VIH和VIL

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683511/tas2560-vih-and-vil-for-scl-sda-pins

部件号:TAS2560

您好,

根据TAS2560的数据表,VIH和VIL对SDA/SCL无效,我  在数据表中找不到任何SCL/SDA VIH和VIL的数据。 SDA/SCL引脚的VIH和VIL是什么?

TAS2560数据表,第8页:

www.ti.com/.../tas2560.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    SDA和SCL信号必须使用上拉电阻器来设置总线的逻辑高电平。 请勿让SDA和SCL电压超过设备数字接口电源电压(IOVDD)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。 但不幸的是,我认为它不能回答我的问题。 我的问题是关于TAS2560 IC的VIH_MINIMUM和VIL_Maximum,高和低输入电压。 对于SCL和SDA,VIH_MINIMUM和VIL_Maximum"的输入电压电平是多少。 根据TAS2450数据表, 所述的VIH_MINIMUM和VIL_Maximumes值对 I2C SCL/SDA无效,并且数据表没有说明  SCL/SDA的VIH_MINIMUM和VIL_Maximum.。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    I2C VIH和VIL遵循I2C总线规范:
    VIH = 0.7 * IOVDD
    VIL = 0.3 * IOVDD

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Ivan,

    这就是我想要的信息。