This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:ADC读数不对称问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683383/pcm1808-adc-readings-asymmetrical-problem

部件号:PCM1808
在“线程:LMV721”中讨论的其他部件,

e2e.ti.com/.../REF_5F00_ADC_5F00_2018.0329万-_2800_Restored_2900_.pdf</s>2800 2900

e2e.ti.com/.../Audio_5F00_Amp_5F00_LMV721.TSC

TI专家,您好!

我们有一位客户在PC声卡中使用PCM1808。

示意图位于附件中。 客户发现一个问题,当使用PC软件录制声音时,波形似乎不对称。

这是源波形

下面是捕获的波形:

波形应与输入类似,但我们似乎发现上半部分(基线上方)的振幅(约1/2)小于下半部分。

我们怀疑这是放大电路问题,但我们检查了TLV721输入和输出的偏置电压,一切看起来都正常。  

以下是TINA连接和瞬态分析  

您能给我们一些建议吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nestor,

    我看了PCM1808原理图部分,一切似乎都井然有序,所以我不认为问题与主IC电路有关。 简单查看模拟输入电路后,我注意到增益设置为0.5 ,这让我认为使用的输入将具有2Vrms的最大振幅,这是正确的吗? 我运行了模拟并注意到了一些问题,输出信号似乎不是以2.5V为中心(似乎是目标),输出信号的增益不是0.5 ,它更低。 此外,原理图有几个与模拟不同的值,将它们与原理图中的值进行切换后,有一些改进,但未达到假设的信号特性。 我建议您在去耦合盖之前绕过模拟输入电路,并使用1Vrms最大振幅的信号测试器件,以验证问题是否与模拟输入电路有关。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的建议。

    我们要求客户绕过模拟输入电路,他们确定了根本原因。 这是TINA原理图中的电容器C7,似乎他们焊接了一个不正确的电容器。 卸下此电容器后,问题解决。

    但是,他们发现了另一个与抗锯齿滤波器相关的问题。

    在数据表中,我们找到了以下描述:

    模拟输入具有抗锯齿滤波器(1.3MHz时为-3dB),数字滤波器具有LPF (停止带为0.583F)

    因此,我们假设当我们设置FS =16k时,应显著衰减高于0.583 的频率分量*16k =9.328kHz,对吗?

    但是,当我们将频率扫描模式输入ADC时,捕获的波形如下所示。

    我们希望右侧没有更高频率的波形。(.wav文件位于附件中)e2e.ti.com/.../sweep_5F00_48k_2D00_3_5F00_100nF.wav

    我对抗锯齿过滤器的理解是否正确? 如果是,我们应该如何在采样时限制高频组件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nestor,

    感谢您的反馈。 对数字滤波器(也称为小数滤波器)的理解是正确的,此滤波器嵌入ADC的内部架构中,用户无法控制或禁用。 此过滤器的特性可在6.7 部分中查看。 如果需要更多的衰减,则需要处理PCM1808外部的信号以消除不需要的频率范围。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Diego,

    感谢您的解释。

    在PCM1808数据表的6.7 一节中,我可以找到 图8,该图说明了振幅:

     

    所以我认为 ,当频率高于8kHz (FS=16K)时,我们应该得到超过60dB的衰减。  

    但在我们的记录文件中,由于输入是频率扫描正弦波,从20Hz到20kHz,在5.0s时间后,频率高于停止波段。因此,它不应记录此后的波形, 或者至少记录的波幅不应太大(-60dB增益)。

    如果我错了,请纠正我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 帮助我解决上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nestor,

    感谢您的反馈。 但是,根据所提供的声音文件,假设是正确的,扫描的增益似乎会随着频率的增加而增加。 数据表的图解是使用0dBF的平坦增益信号获取的,同时监控输出振幅与频率的对比。 测试所用的波可能会以某种方式补偿小数滤波器的响应,如果输入饱和,则可能会补偿。 ADC输入处的测试信号的振幅是多少? 是否可以使用不同的扫描输入和平坦增益来测试设备行为? 与1K信号相比,如果播放10kHz正弦波信号会发生什么情况?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    是的,我们发现问题与扫描输入有关......

    我们用了另一个手机扫描输入,这里是记录的波形,这次看起来更合理。

    非常感谢您的支持!