This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:I2S混合器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681781/tlv320aic3212-i2s-mixer

部件号:TLV320AIC3212
主题: TLV320AIC3262中讨论的其它部件

尊敬的先生:

        以下是 TLV320AIC3212的方框图。  TLV320AIC3212是否符合以下行为?

1.混合I2S_IN_1和Line_In,并通过 I2S_OUT输出

2.mix I2S_IN_2 & Line_In以及通过I2S_OUT 输出

3.混合 I2S_IN_1和I2S_IN_2并通过I2S_OUT 输出

Jason

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    AIC3212不能使用所述的混合功能,因为I²S Ω 总线是独立的,虽然可以同时使用,但没有在它们之间执行混合的选项。

    我们有一个类似于AIC3212,TLV320AIC3262的器件,该器件具有可配置的miniDSP,用户可以在其中开发多个音频处理选项,如均衡,混合,音效等。可以在miniDSP中混合使用AIC3262的不同I²S总线; 为了满足所需的混合选项,我建议您查看此设备而不是AIC3212。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Diego:

               我们的系统 方框图如下图所示,如果我们想要混合 来自HDMI RX和通过I2S输出的2个I2S输入信号,我们有以下2个问题:

    如果采样率相同,我是否可以使用MUX将 HDMI RX中的任一MCLK切换到AIC3262的MCLK?

    2.如果采样率不同,如何将2 MCLK从HDMI RX连接到 AIC3262的MCLK?

    祝您一切顺利

    Jason