This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:PPC3 TAS5766M应用程序的故障。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678268/tas5766mdcaevm-trouble-of-ppc3-tas5766m-apps

部件号:TAS5766MDCAEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5766M

您好,

我们的客户在使用PPC3 TAS5766M应用程序时遇到问题。 '调谐和音频处理'冻结,指示'正在更新组件...',如下所示。

他再次尝试了Windows7 PC,但结果相同。
我必须在技术方面为他提供支持,但我的TAS5766MSW-SA注册已于2016年9月30日到期。 所以我又申请了一次登记。 但我的请求尚未被接受。

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio-san,

    Alix将很快回复您。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio-San,í a您好

    对于此问题,您能否与客户确认:
    1.请建议客户重新安装PPC3;
    2.请让客户登录PPC3并更新TAS5766M模块;
    3.我注意到EVM板在“调整和音频处理”期间断开连接;

    不管怎样,如果你仍然无法解决这个问题,你可以联系我们吗?
    此外,考虑到您的TAS5766MSW-SA已过期,请向我们发送电子邮件以访问此模块。

    谢谢,此致,
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix-san,您好!

    感谢您的回复。 我要求客户检查项目1至3。 我知道结果后会通知你。
    我不会在此处显示我的电子邮件帐户。 在本论坛之外是否有任何方式与您联系?

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio-san,您好!

    请发送电子邮件至mpaa_apps@list.ti.com以请求访问。
    顺便提一下,请确保您可以提供详细的客户名称,项目和设备信息。

    谢谢,此致,
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix-San,

    我向您回复中显示的地址发送了一封电子邮件。 但是,我的邮件似乎由于外部邮件帐户而被阻止。

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio,您好!

    没关系。 我已经拥有您的TI.com帐户。 我已再次授予您访问TAS5766MSW-SA的权限。 您很快就会收到来自mySecureSoftware@ti.com的电子邮件。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andi-San,

    我尚未收到来自mySecureSoftware@ti.com的电子邮件。

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix-San,

    我们的客户尝试了您所示的过程1-3,但PPC3仍在'调谐和音频处理'时停止。
    是否还有其他解决方法?

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio-san,您好!

    我将请我的同事允许您访问TAS5766MSW-SA。 请稍候。

    此致,
    Alix Wan,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio-san,您好!

    我们将尽快允许您访问TAS5766MSW-SA以获得客户支持。
    至于问题,我在电脑上试了几次,都很好用。 因此,

    1.考虑到您的客户可以在步骤2中更新软件,因此您的客户可以访问TAS5766MSW-SA。
    当您前往支持客户时,您可以先使用他的帐户登录,然后尝试解决此问题。

    2.建议您安装最新的PPC3和TAS5766MSW-SA模块;

    3.如果问题仍然存在,请帮助我们收集更多信息进行调试吗?


    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix-San,

    我的同事遇到了同样的麻烦,然后他找到了原因。
    e2e.ti.com/.../68.728万
    因为这可能是同样的问题,我昨天拜访了客户。 我们检查了MATLAB运行时库未安装在他的PC上。 他卸载了PPC3,然后绕过其代理服务器再次安装了PPC3。 虽然此时已安装MATLAB运行时库,但他的TAS5766M应用程序再次冻结。 最后,他放弃了在PC上安装PPC3。 他将尝试在另一台PC上安装PPC3。
    我决定结束这条线。 感谢您的合作。

    此致,

    Akio Ito