This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2010D1:如何连接用于单端应用的IN-? 以及如何将IN-/IN+连接到哪个信道(左或右)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2010D1, TPA2011D1, TPA2026D2, TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680368/tpa2010d1-how-to-connect-in--for-single-ended-application-and-how-to-connect-in--in-to-which-channel-left-or-right

部件号:TPA2010D1
主题中讨论的其他部件: TPA2011D1TPA2026D2TPA2008D2

客户当前使用连接ALC892 line2-L至TPA2010D1 in针脚。  音频编解码器有左声道和右声道。  单端设计应连接哪一个通道? 或者,它们应该缩短左,右通道,并连接到TPA2010D1的IN-?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl Chang,您好!

    您可以将两个通道连接到TPA2011D1,但功放将同时播放两个信号。
    我知道编解码器输出是立体声的,因此您可以使用立体声音频放大器,如TPA2008D2或TPA2026D2。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    感谢您的回复和建议。 考虑 到成本和布局,我们只需要使用Mono解决方案。

    如果有任何问题,请帮助我们再次检查示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

      您对我们的AMP( TPA2010D1)设计有何建议?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    原理图似乎是正确的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我们将改为双单端设计,如下所示  

    但我们要双重确认CI1/CI2CP值。 必须遵循规范的11.2 .1.2 中的此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以使用类似的值,但应遵循TPA2011D1“对两个单端输入求和”部分的公式。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4月15日发布的示意图没有音频输出,因此我们切换到5月8日发布的示意图。 请问为什么4月15日的原理图不起作用? 您能否确保5月5日的示意图正常工作? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karlchang,

    4月15日发布的原理图应该工作正常,提供差分输入的编解码器是否工作正常? 如果不是,编解码器的信号可能是单端输入信号,这可能会避免由于TPA2010D1的差分输入而获得输出信号。
    如果您使用的是单端输入信号,则可以使用原始原理图,但一个编解码器的输出和一个TPA2010D1的输入应连接到GND。 您可以选择Line2-R和IN+。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师