This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:从属模式操作

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683813/tpa3251-slave-mode-operation

部件号:TPA3251

您好,

客户向我们询问有关TPA3251的问题。
问:TPA3251是否可以在从属模式下运行,是否可以从不像开关稳压器那样的TPA3251设备向OSC_IOM和OSC_IOP终端提供时钟?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio,您好!

    是的,这是可能的。 只需遵循引脚额定值的数据表,并为具有3.3V峰值到峰值振幅的引脚提供具有50 % 占空比的差方波。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin San,

    感谢您的回答。 今天,我的同事将会见他。 如果他询问相关的问题,您能通过此线程回答吗?

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san,
    我正在关闭问题,因为它处于打开状态已有很长时间。 如果您稍后有更多问题,请在论坛中创建新帖子吗? 谢谢!
    此致,
    郑少文