This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560 DAC增益问题

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682400/tas2560-question-of-tas2560-dac-gain

部件号:TAS2560

您好,先生:

请告知TAS2560'最大DAC增益16.4dB或15dB吗? 我们在测试条件下看到16,4dB,而PPC3 GUI和寄存器图显示的最大值为15dB
如果规格为16.4dB,如何对TAS2560器件进行编程以获得16.4dB增益?







谢谢,此致,

陈耀恩
2018年19月04日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我需要更多的时间来研究哪一个是正确的。 我将在下周提供进一步的信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我当时在研究,但DAC_Gain仅用于模拟电路,因此这些值在这种情况下是正确的。 数字电路添加一个恒定的1.4 dB,最大总16.4 dB。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    请您确认答案吗?
    这可以帮助其他客户在将来解决相同的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,感谢您的详细说明...Wayne Chen