This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4752:失败问题

Guru**** 2518740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682945/lm4752-fail-issue

部件号:LM4752

大家好,

您是否可以按以下所示检查示意图?

LM4752是一款生产产品,该设备测量阻抗时出现故障,所有VDD都对地短路。

输出为两个8欧姆,7W扬声器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    可能C358太小。 特别是在插入R310和R311时,并额外增加电源阻抗。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    设备可能已损坏,因此您是否尝试更换IC并查看新IC是否正常工作?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    实际上,我们不能通过更改IC来看到失败。
    最终客户端都发生了故障。
    我通过邮件将原理图,布局和波形发送给您。
    请帮助检查~
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    C358太小是否会影响输出语音质量?
    也可能导致LM4752损坏?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    LM4752的数据表建议将去耦合帽1000µF Ω。 但您只使用220µF。 这会导致LM4752出现振荡和过热。 您应该过度考虑R310和R311的使用。 它不能在电源线中具有此串联电阻。 这也会增加不稳定。

    另一个问题是LM4752输出端的扼流圈。 此放大器不需要它们,因为它不是数字放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    通过添加由于通过EMI而产生的扼流圈。
    R310和R311用于隔离ESD与VDD的输出。
    还有一个关于去耦合盖R310和R311的问题。
    使用220uF和电源线中的串联电阻可能会导致一些稳定性问题,但可能会损坏IC?
    现在,我们想对这些内容进行澄清!
    谢谢您~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    过小的去耦电容加上过高的R310/R311可能会导致芯片振荡,并由此导致过热。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    您和Kai一直在讨论C358应该是1000uF,以避免可能导致振荡的去耦问题。 您还应卸下电阻器R310和R311以避免出现去耦问题。
    我还建议您查看输出电感器的饱和电流,并确保它们不会超过此电流,因为这也可能导致问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,您只需发布回复或创建新帖子(如果此帖子因超时而关闭)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师