This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:动态范围与SNR

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678099/pcm1802-dynamic-range-vs-snr

部件号:PCM1802

大家好,

 

我们发现PCM1802的动态范围大于其SNR,根据我的理解,当进行动态范围时,输入应具有-60dB输入,这意味着动态范围通常小于SNR。 那么,您能否分享有关此2规格的测量结果? 动态范围大于SNR的根本原因是什么? 非常感谢。

  

此致。

廖威基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky:

    我需要深入了解一下,以便在DS中收集这些图解的CHAR数据。 后续更新。 谢谢。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    感谢您的回复,您现在有更新吗? 谢谢。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    您能帮我们找到根本原因吗? 它看起来很奇怪,我们对此很好奇,非常感谢。

    维基