This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255应用程序问题

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683851/tpa3255-tpa3255-application-problem

部件号:TPA3255

大家好

  当我们使用TPA3255时,我们有一些问题。  

1. 在7.1  绝对最大额定值数据表中,INPUT_X到GND的范围是 –0.3 到 7 V,但 第18页 ,10.2。4.1 设计要求,模拟输入INPUT_A =±3.9V (峰值,最大值) INPUT_B =±3.9V (峰值,最大值),我们如何理解它?  

www.ti.com/.../slasea8a.pdf

2.在 TPA3255EVM用户指南 第1部分中 ,TPA3255EVM是一款完整的2-Vrms模拟输入2×315-W立体声/1×600W单声道高功率放大器,可用于评估和提供卓越的聆听体验。

在部分1.1 , 标准4-VRMS差动输入或单端线路输入。  

 这两个描述具有不同的输入电压,哪一个是正确的?

www.ti.com.cn/.../slou441.pdf

3.在EVM用户指南中,PVDD CAP, C32/C33/C47/C48。客户还使用1206封装100V/1uf。但它总是发生故障? 输入功率稳定。  您能否给出一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    1.抱歉,这有点令人困惑。 TPA3255输入引脚最多可为全刻度输入(通过10 % THD)提供7V输入。 从技术上讲,您可以进一步达到+/- 3.9 V峰值或2.757Vrms,但您可以通过20 % THD进行剪辑。 根据您所需的应用全刻度输出THD,您应将输入信号最大值调至该振幅。

    2. 2 Vrms数值为每引脚。 因此在SE中,一个输入的2Vrms是正确的,在BTL中,您可以查看两个引脚,即4 Vrms差分。

    3.我不知道你的意思是什么,你是说当地的散装盖板不能使用吗? 我以前没有见过这个问题。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin

          我的意思是 在红色突出显示区域中使用大写字母。它们很容易失败。 我们如何选择这些帽子?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    图像=未通过。

    如果你说的是散装盖,那么我不知道它们为什么会失败。 它们是否在散热器下面,并且可能与之短路? 使用100V/1uF时,应该不会出现任何可靠性问题。 它们是哪种类型的电容器?

    Justin