This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有D类耳机放大器的3.3V音频编解码器,用于c5545 DSP

Guru**** 2395225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684555/3-3v-audio-codec-with-class-d-headphone-amplifier-for-c5545-dsp

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3104TLV320AIC3107

您好,

我正在使用c5545升压器套件进行听诊器应用。 我一直在使用板载aic3206编解码器。 但它在1.8V电压下运行,这意味着与基于3.3V的编解码器相比,整体输出增益更低。 您是否可以推荐具有最低ADC n DAC噪声的3.3V音频编解码器,以及D类或某种耳机放大器。 目标是听到更大的心跳声和无噪音。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V电位计,

    我们的编解码器具有最低噪声,并且内置了HP和D类放大器,可能是LM4.9352万。 ADC SNR为97dB,该器件上的DAC的SNR为103dB。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    非常感谢您的建议。 我想尝试使用c5545 DSP的编解码器评估模块。 因为不再有评估模块可用于lm4.9352万音频编解码器。 您是否可以推荐符合我所提到的要求的另一个编解码器,并提供评估模块购买机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V Pot,

    TLV320AIC3104具有耳机放大器,TLV320AIC3107具有耳机放大器和D类放大器。
    两者都有评估模块。
    此致,
    -Steve