This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5768M:加电压切断问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5768M, TAS5766M, TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683529/tas5768m-uppaer-voltage-cutting-problem

部件号:TAS5768M
主题中讨论的其他部件: TAS5766MTAS5756M

当我在音量的%60值后在TAS5768M (使用I2S总线)上播放~800 Hz窦性测试数据时,TAS5768M的输出 将下降

实际上,电压从上方和下方切断,我使用了Pure PATH控制台,只将转储记录到h文件,然后加载到TAS5768

芯片,我不使用任何EVM进行此工作,您能提供帮助吗?

已使用平台:PPC3控制台

ı2s Ω 总线4.41万 Hz,16位数据

目标电压12伏

是否有任何方法可以像AGC (aoutomatic gain control,自动增益控制)一样解决该问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,根据您的描述,PVDD电压是12伏,对吧?

    因此,当输出大功率时,输出电压将受PVDD (12V)作为示波曲线的限制。

    以下是一些可避免PVDD剪辑失真的选项:

    • 增加PVDD以输出更大的输出功率,而无需剪切。
    • 配置PPC3智能放大器以降低增益并避免PVDD剪辑。

    此致,
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mattew,

    这不能解决我的问题,
    如果I2S数据的振幅增加,则将再次进行加气,
    I2S数据在0-6.5535万之间的16位变化,
    在我发布上一条消息的示例中,最大振幅约为2.5万 (十进制)
    我做了你所说的更改,消除了增益,问题解决了当前测试文件
    但是当我给另一个弦测试信号时,它的波度4万,它又被超越了
    我需要一些设置:
    当通过更改音量时,输出超过12伏,增益将自动降低,
    音量将无法增加,
    如果输出低于12伏,则可以增加   
    这意味着AGC (自动增益控制)
    但在这个芯片上,我不能成功解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mattew,

    我经常搜索我的问题,

    我想我需要Pure Path Studio (GDE)上的DRC (动态范围控制)

    但我没有该应用程序,

    我向TI申请了一个,

    您认为我的发展方向正确吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5766M/68M设计用于运行TI SmartAmp算法。 您需要首先使用学习来描述扬声器的特征
    在TAS5766M PPC3 GUI中执行微调之前,请先使用主板。 您是否执行了这些操作?

    我建议您尝试TAS5756M,因为您更熟悉DRC/AGL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有学习板,

    但我输入了我的发言者的特征值,然后把登记册扔掉了。

    实际的问题是增益控制,即使我输入了正确的扬声器参数,我认为问题会继续存在,

    我需要根据输入数据的最大RMS值动态地控制芯片上的增益,

    我想,我需要Pure Path Studio GDE用于TAS5768M,

    (www.ti.com/.../aicpurepath_studio

    我向TI申请了该申请,

    但还没有答案,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5766M/68M没有GDE。 PPC3 GUI是TI推荐的唯一工具。
    是否有任何TI FAE或销售人员帮助您完成项目? 我想看看我们能为您提供哪些帮助。

    Andy