This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1 1K正弦波

Guru**** 2554380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682767/tpa2011d1-tpa2011d1-1k-sine-wave

部件号:TPA2011D1
主题中讨论的其他部件: TPA3132D2

尊敬的:


Out客户端使用TPA2011D1放大器,但找到问题。

示意图如下所示:


R986,R987转至300k欧姆,B82/B82 (磁珠)被拆下。

第2行:输入波形1K正弦波

扬声器输出测量波形

`s发生什么事了? 这`s正常吗?

如有任何建议,请告知我。

谢谢!

此致,

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lawrence,

    当您将R986和R987更改为300k时,您还必须将R985更改为150k。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lawrence,

    我将在星期一作出答复,提供进一步的资料。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lawrence,

    这可能是一个脱钩问题。 去耦电容器是否放置在靠近设备的位置? 如果可能,应将它们放置在Vdd引脚的2 mm 内。 您可以参阅放大器数据表的电源去耦电容器部分以了解更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jos é Luis

    感谢您的帮助,我们将检查去耦合盖。

    此致,

    劳伦斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复。

    更新我们的问题。

    正如我们所知,如果您想要获得正弦波,您需要AMP输出上的外部LC,对吗?  

    但我们在TPA2011D1数据表上看到了什么含义,这是说不需要这个LC可以吗? 或者?

    顺便说一句,我们试图 将上限脱钩,并出现同样 的现象。

    我们在 TPA3132D2上进行了相同的测试,看起来在输出时可能会出现正常的正弦波结果。

    谢谢!!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    TPA2011D1无需LC滤波器即可获得正弦波,因为此设备使用扬声器的电感来产生正弦波。 当扬声器电线小于10 cm 时,大多数TI D类放大器在工作时都不使用滤波器。 但是,您应使用LC滤波器或铁氧体磁珠滤波器,使其尽可能靠近放大器的输出引脚,以满足非常严格的电磁干扰(EMI)要求。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师