This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:原理图查看

Guru**** 2556690 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683739/tlv320aic3204-schematic-review

部件号:TLV320AIC3204

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们已完成 TLV320AIC3204示意图,如下所示。

您可以帮您仔细检查一下吗?

欢迎提出任何建议。

谢谢!!

示意图:

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3204IRHBT.output_2D00_new.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

    我已经查看了您的AIC3204示意图,并有一些评论:

    • 我们建议 通过一个小帽将未使用的模拟输入连接到GND。
    • MIC输入在去耦合盖之前绑定,尽管CPS中没有一个都没有“无填充”注释,我的假设是同一时间只会使用一个,对吗? 如果没有,我建议断开输入并在内部执行混合。
    • 类似地,耳机输出连接在上限之后, 不建议这样做。 您能否解释为什么采用这种方法?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的快速回复

    目前,PCM编解码器连接模块是单声道输入/输出,因此我们同时将R/L链接到编解码器。

    那么,您是否可以帮助检查我们的动词表,如下所示? IN1是R还是L? In2是R还是L?

    e2e.ti.com/.../AIC3204.txt

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

    如果需要ono信号,建议在内部而不是在硬件中进行混合。 该器件在ADC和DAC中具有多个混合选项。

    根据提供的代码,IN1L连接到左侧ADC,IN1R连接到右侧ADC。

    如果编解码器是在单声道操作中操作的,为什么要使用两个ADC和两个DAC? 可以使用单个信道并关闭未使用的信道。 即,仅使用左移和左移将允许您使用单个通道并移除C75和C77。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复。

    拆下 C75,C77并按如下所示更新原理图。

    如果有其他建议,请分享,谢谢!!

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_TLV320AIC3204IRHBT_2D00_0502-new.output.pdf</s>0502

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

    感谢您的反馈。 我唯一可以推荐的其他更改是将in2_R也与其它未使用的输入一样,将交流耦合盖与GND相连。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师