This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1YFFR演示板THD问题

Guru**** 2537990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683848/tpa2011d1-tpa2011d1yffr-demo-board-thd-issue

部件号:TPA2011D1

尊敬的所有人:

根据数据表图17, 输出2W时THD应小于1 % ,但EVM上的测量值大于6 %。

某些频率甚至超过8。

另一方面,我发现 增益不平, 如果输入电压超过0.45v,则输出增益开始下降。

测试条件:

VDD=5V ,4欧姆SPK,R2=R3=50k欧姆(增益=6)

您认为这种结果是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac Mac Mac您好!

    欢迎使用E2E,感谢您对我们设备的关注。
    我不在办公室,因此明天我将提供更多信息进行回复。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mac:

    您如何进行测量?
    您可以参阅 测量音频功率放大器性能指南 ,了解如何执行数据表参数的测量。 此外,您还可以参阅 放大器数据表的参数测量信息部分查找用于测量的电路。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师