This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:客户的原理图检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684981/tlv320dac3100-schematic-check-for-customer

部件号:TLV320DAC3100

大家好,

我们正在通过TLV320DAC3100渗透我们的AM570x。 除了I2C外,他们只需要扬声器,所以我建议客户使用MCLK,BCLK,WCLK和DIN数据线。 您能否帮助您仔细检查TLV320DAC3100侧面的原理图? 因此,他们可以访问PCB,谢谢

感谢您的支持。

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队,

    很抱歉,随附的是需要查看的示意图,网址为thanks.e2e.ti.com/.../AM5708-_5F00_-P17_2D00_AUDIO_5F00_Wait-for-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    我们将在星期一查看并发送答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sulyn,

    此设备的专家将在5/3之前不在办公室。 我回顾了原理图,以下是我的评论。
    1.需要I2C上拉电阻器(可能在不同的原理图页面上)。
    2.从3.3V到VOL/MICDET引脚GND的电阻仅为9.5千欧。 我认为您希望提高此电阻以降低功耗。 我们的EVM使用~100kOhm。
    3.分离 模拟和数字GND,以实现布局中的最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Griffin,
    感谢您的支持!
    请专家在回来后快速回顾一下,如果需要修改,请告诉我,谢谢!

    此致,
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sulyn,

    我们已经查看了原理图,我可以确认我的同事的意见。 请遵循他的建议
    另请参阅下面的备注:
    - SPKVDD上的VCC电压是多少? 它是否也是3.3V? 请确保VCC不高于5.5V
    - DVDD和DVSS未正确连接。 DVSS应接地,DVDD应接至1V8,而这些设备当前以另一种方式连接。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器