This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:关于HPVDD的电源电流

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684732/tlv320aic3100-about-the-supply-current-of-hpvdd

部件号:TLV320AIC3100

您好,支持团队,

我对TLV320AIC3100有一个问题。

通过更改第1页/寄存器31 D7的值来打开或关闭HPL输出驱动器时,HPDD的电源电流会有何变化?

例如,在PRB-P25模式中,
第1页/寄存器31 D7 = 1 --> HPVDD =什么mA?
第1页/寄存器31 D7 = 0 --> HPVDD =什么mA?

此致,
M. Tachibna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san

    在以下应用报告中进行了一些HPVDD电流测量。请告诉我它们是否足够。
    www.ti.com/.../slaa468b.pdf

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wilson,

    例如,在“SLAA468B”文档表11中描述的“使用带PRB-P25处理块的耳机进行立体声播放”的情况下。

    在这种情况下,我认为HPL输出驱动器通电时HVDD的电流消耗为3.46 mA (第1页/寄存器31 D7 = 1)。
    我想知道HPL输出驱动器断电时HVDD的电流消耗如何变化(第1页/寄存器31 D7 = 0)。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san

    请注意,表23-28显示了使用PRB-1关闭HPL和HPR驱动程序的情况。显示了配置。
    您可以将其与表2进行比较,以了解其不同之处。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wilson,

    很抱歉我的回复太晚了。
    感谢您的建议。
    正如您所学,我将尝试将HVDD的电流与表23-28的值进行比较,然后进行计算。

    此致,
    Tachibana先生