This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4184:重置存在一些问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4184, TPS3836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681475/src4184-a-few-concerns-with-the-reset

部件号:SRC4184
主题: TPS3836中讨论的其它部件

我对SRC4184进行重定的一个问题是如何执行重置。  数据表指示必须在设备外部执行重置,因为设备没有内部通电重置功能。  因此,在RSTN处于下拉低500ns之前,时钟必须处于活动状态,然后释放。

我的问题是我在独立配置中使用此配置。  我没有使用GPIO生成重置的处理器。  是否有任何应用说明,说明如何根据缺少或存在RCKIA/RCKIB输入的情况,为此设备实施简单的重置电路?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    SRC4184可以使用HW模式,通常没有主机处理器来控制/配置SRC设备的I/O。 但是,我们没有任何特定的应用说明来概述基于参考时钟状态的此设备的重置电路的实施。

    我必须研究一些可能的解决方案,但在共享/发布之前,必须进行测试以验证其是否可靠。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在HW模式下使用此部件,我们没有可用的处理器来使用GPIO (例如)进行重置。

    我当时在考虑使用复位监控器(TPS3836)的可能性,它可以通过带有二极管的RC电路检测12MHz的参考时钟存在, 但这不能在时钟开始生成SRC的实际复位后使复位输出降低。

    我想的另一个选项是使用4位计数器(74LV161A),并使用第四个输出作为12MHz时钟的“除以16”。 这将提供1.33us的分频时钟周期,其较低的时间为667ns,足以满足SRC重置时间的需要。 我没有办法阻止柜台。 RCO输出的反向可与其中一个启用输入相连,以在计数达到0b1111时停止计数器,但为了使MSB在时钟运行时体验高-低-高转换,计数器将达到0b1111两次。

    不管怎样,我花了几个小时试图找到一个解决方案。 这就是为什么我联系您,看看是否有人已经解决了这个问题,因为该设备没有内部POR电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?