This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:PurePath Console 3+主板-驱动程序问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684973/purepath-cmbevm-purepath-console-3-motherboard--driver-issue

部件号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5733

您好,

将主板插入计算机时,我无法安装/看到主板。 它显示为"Unknown Device"(未知设备),并且立即未通过硬件检查。 似乎找不到任何指定的驱动程序使其正常工作。

PPC3的左下角没有“Connect”(连接)选项。

USB已插入,并为放大器板提供电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!
    请告诉我您正在评估哪种设备? 您是否尝试重新安装PPC软件? 您不需要安装任何驱动程序即可使其正常工作- PPC软件安装中包含所有驱动程序。 以前,主板是否工作正常?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我正在尝试评估TAS5733 D类放大器。 我尝试重新安装软件,主板在同事的计算机上工作正常。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!
    请在线安装软件,而不是下载数据包并在本地安装。 您和您同事的操作系统之间是否有任何区别? 您的USB端口是否有任何问题? 请尝试打开电源线,然后通过USB将其插入计算机。
    此致,
    郑少文