This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:当两个器件输出短路时,线路驱动器6dB增益降低

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134, INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682988/drv134-line-drivers-6db-gain-is-decreasing-when-two-devices-outputs-are-shorted

部件号:DRV134
主题中讨论的其他部件: INA217TINA-TI

海防

我在音频总线应用程序中使用DRV134设备作为线路驱动器。 总线由两个DRV134设备组成,输出短接在一起,即一个设备的+V0与其他设备的+V0短接,如WISE -V0。 这种短路是通过使用200米电缆实现的。 DRV134设备的输入将不同,即与不同的麦克风不同(INA217是麦克风和线路驱动器输入之间的输入)。 我的问题是,当两个线路驱动器输出短路时,DRV134数据表中提到的6dB增益将下降到3到4dB。 我是否应该缩短线路驱动器的输出? 如果我不应该缩短线路驱动器输出,如何形成音频总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Venkat,

    DRV134不能通过将多个DRV134的输出连接在一起来形成音频总线。 这会导致巨大的负载电流。 您的阻尼越多,DRV134连接的越多。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海防

    感谢您的回复。

    请向我推荐一个线路驱动器设备,可用于我的工作。

    我的应用程序是全双工通信系统。 这是一项非常紧迫的要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkat,

    如您在其他帖子中所述,将两个DRV134s直接短接在一起可能不会很好。 您看到的增益减少是由于第一个DRV对第二个DRV的加载效应造成的。

    在DRV134感应连接后,为DRV134s的输出添加一些额外的电阻(如50欧姆),如下图所示,应该有助于此应用。 您仍会看到总线上存在的信号衰减-下面的测试电路显示衰减大约为6dB -但增加的电阻应有助于将两个DRV彼此隔离。 你基本上是把总线变成一个总结电路,然后你可以在每一端缓冲来驱动你的扬声器或耳机输出。 如果需要总增益6dB,则可以将线路接收器或运算放大器配置为额外增益以补偿损失。  

    如果半双工操作正常,则另一种选择是使用模拟交换机(例如CD4066)将DRV134连接到总线(仅在需要传输时)。

    为了参考,我在 这里包括TINA-TI SPICE文件 ,如果你想在模拟中尝试这个电路的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已解决。 如果未在下面发布回复,或者如果此线程已超时,则创建新线程。

    谢谢
    Dennis