This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:高采样率时的噪声/嘶嘶声

Guru**** 2516210 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4222EVM, DIT4192, PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684553/pcm4222evm-noise-hiss-at-higher-sampling-rates

部件号:PCM4222EVM
主题中讨论的其他部件: DIT4192PCM4222

您好,

当我在PCM4222EVM上选择了更高的采样率时,我会得到清晰的白噪声/嘶嘶声。

44.1 和48hkz都很好,但在PCM4222上选择双速或四速,以及 在dit4192上的相应设置,我在背景中会听到一些噪音。

原因可能是什么? 这是否正常?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    欢迎参加e2e论坛。

    关于您在使用PCM4222 EVM时所面临的问题,让我来研究一下,并在我最后运行一些测试后再与您进行讨论。谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ravi!

    感谢您帮我看一下! 您找到了什么? 我的主板可能有缺陷吗?

    最佳,

    John