This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505操作,不带I2S输入,仅模拟

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684656/tas2505-tas2505-operation-without-i2s-input-analogue-only

部件号:TAS2505

您好,

我刚刚看到Ivan Salazar在另一个TAS2505相关线程中的以下评论:

不建议在  没有I2S输入的情况下操作TAS2505。 I2S信号不存在后,设备无法恢复正常操作,需要重新初始化。

在我们的应用中,我们希望将TAS2505与来自I2S或模拟输入的输入一起使用,并且采用相互排斥的方式。

Ivans的评论是否暗示您不建议仅使用带模拟输入的TAS2505? 或者,它是否只是指示从I2S输入更改为模拟输入时设备需要重新初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lewis:

    当设备在数字输入模式下使用时,应始终存在I2S输入。 如果您切换到模拟模式,则可以关闭I2S。 您可以在任一模式下使用此设备;您只需在使用数字输入模式时确保有I2S信号,以避免将任何直流信号带入扬声器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认。 感谢您的快速响应。