Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2505 您好,
我刚刚看到Ivan Salazar在另一个TAS2505相关线程中的以下评论:
不建议在 没有I2S输入的情况下操作TAS2505。 I2S信号不存在后,设备无法恢复正常操作,需要重新初始化。
在我们的应用中,我们希望将TAS2505与来自I2S或模拟输入的输入一起使用,并且采用相互排斥的方式。
Ivans的评论是否暗示您不建议仅使用带模拟输入的TAS2505? 或者,它是否只是指示从I2S输入更改为模拟输入时设备需要重新初始化?