This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:BOOSTXL-音频

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA301, TAS2505, TPA2010D1, TPA2011D1, TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683515/tas2505-boostxl-audio

部件号:TAS2505
主题中讨论的其他部件:TPA301,, TPA2010D1TPA2011D1TPA2028D1

你(们)好

我们的客户正在考虑如下参考设计。 他们想替换音频放大器,即TPA301至TAS2505。

http://www.ti.com/tool/boostxl-audio?keyMatch=BOOSTXL-AUDIO&tisearch=Search-EN-Everything

有可能吗? 如果不建议使用该设备,是否有任何建议?

(要求为“单声道”和“4欧姆2W扬声器”以及“集成音量控制”)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,K.Hamomoto-san,

    我认为TAS2505是此应用中的一个过度使用。
    您可以查看以下设备:TPA2011D1和TPA2010D1。 它们是D类音频放大器,您可以使用电阻器网络设置音量。 但是我建议您使用前置放大器进行音量控制,因此您应该将其放在D类放大器之前。
    另一个选项是TPA2028D1是具有增益控制介质I2C的D类音频放大器。
    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose-San,

    谢谢你。 我会向客户建议TPA2028和TPA2011/10。

    此致,
    山本浩二