This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:PCM290xCEVM-U设计文件-细菌器问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906CEVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682723/pcm2906c-pcm290xcevm-u-design-files---problem-with-gerbers

部件号:PCM2906C

感谢您为 PCM290xCEVM-U提供Gerbers 但 我对CN002有疑问。  CN002的接触区域可能是错误的,用面罩盖住了。 您可以查看一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    感谢您指出这一点,这似乎是很久以前设计的主板的原始设计存在问题。 我手上有一个EVM,这个问题似乎已得到解决,我需要检查此板是否有新版本的Gerbers。 因为这是一个老设计,所以我需要一些时间,一旦找到了东西,我就会尽快给你回电话。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Diego,我会等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    我已经调查过,我们最近的细菌与您正在查看的相同。 看起来,焊接掩码层有问题,但是设计文件不可用,所以我担心我们不能更改当前的细菌来解决这个问题。 我需要检查EVM版本是如何解决此问题的,但老实说,要找到一些东西会很复杂,因为这是一个旧设计,使用它的人员不再在TI工作。  

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的信息,Diego!  正如我所看到 的,PCM2906CEVM-U主板仍在生产和销售。

    https://store.ti.com/PCM2906CEVM-U-PCM2906C-Evaluation-Module-P2758.aspx</s>2906 2758.

    了解现在生产中使用的文件是很有趣的。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有原始设计文件 ,我正在寻找允许我直接编辑光绘文件的软件。  我提供给您的编辑结果。

    e2e.ti.com/.../PCM290x_5F00_RevC_2D00_ed.zip