This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:AUX0输入

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684774/dix9211-aux0-inputs

部件号:DIX9211

我正在尝试通过通常的RXIN引脚+ MPIOs将设备分配为SPDIF接收器(1个同轴和1个光纤)+ I2S输入(来自3个其他源)。

浏览数据表,我可以使用AUX0,AUX1和AUX2作为I2S输入,但似乎在处理AUX0 (RXIN4~RXIN7)作为其中一个I2S输入时没有太多可用信息。功能是否尚未就绪或我错过了什么?所有控制都将使用I2C MCU完成。

请注意,I2S输出将是默认的主端口输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan:

    DIX9211包括12 MPIO (多用途输入/输出)。  这些MPI/MPO引脚可以通过寄存器轻松设置为不同的配置,以允许不同的路由,并根据特定应用提供数据输出。 12个MPIO针脚分为三组(A,B和C);每个组有四个针脚(MPIO_AX,MPIO_Bx和MPIO_CX)。

    MPIO_AX针脚可配置为Aux In,而不是RXIN8和RXIN11。 [结构图有点误导,因为ASCKI/ABCKI/ALRCK/ADIN的标签位于RXIN4 thro RXIN7引脚上]。  MPIO_AX的I/O功能由Registers MPASEL[1:0]分配。 将其设置为'00'将导致双相输入- RXIN8/RXIN9/RXIN10/RXIN11并将其设置为'11'将它们配置为GPIO。

    请注意,默认情况下,MPIO_Bx和MPIO_CX配置为I2S输入,在给定应用程序中将其用于I2S更容易。 您的应用程序是否需要所有三个MPIO AUX输入?  

    此致,
    Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    感谢您的回复,正是我所需要的。

    是的,我需要3个设备。一个音乐流器,一个USB控制器和一个蓝牙模块,都具有I2S输出。