This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:SCKI必须?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, PCM1863, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684709/pcm1863-scki-is-must

部件号:PCM1863
主题中讨论的其它部件:TLV320ADC3101PCM1865

我使用TLV320ADC3101没有使用MCLK,

PCM1863/65必须连接SCKI? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    PCM1863和PCM1865是可在3线I²S模式下运行的器件,无需MCLK/SCKI主时钟。 此器 件系列具有高级自动时钟检测功能,可配置PLL以生成用于器件操作的内部系统时钟。 自动时钟检测功能仅适用于标准音频时钟。 有关 详细信息,请参阅数据表的9.3 .9.4 部分。

    此致,  

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师