This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:自动和从各种错误中恢复。

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684828/pcm5121-automute-and-recovery-from-various-error

部件号:PCM5121

你(们)好

1.

  如果在启用自动静音功能时检测到某些错误(如Page0/Reg37中所示),设备如何工作?

二.

第0页/第37次注册表示一个可忽略各种错误(如时钟检测错误)的电阻器。

如果发生这些错误,如何恢复?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Usui-san,

    无论何时检测到时钟错误(且未设置为忽略),设备都将进入待机模式。 如果设备已自动稀释,您不会注意到差异。 如果将设备设为自动静音(无数据信号)的条件消失,时钟错误仍会使设备保持待机状态。 如果两个数据都返回,并且时钟错误消失,设备将恢复正常操作。

    如果忽略错误但确实存在,设备可能会出现该错误的症状-例如,如果时钟错误是由无效的LRCK/Bck比率引起的,则可能会出现声音错误。 通常,纠正错误将使设备恢复正常运行。

    谢谢!
    保罗