主题:PCM5122中讨论的其他部件
你(们)好
在客户使用案例中,考虑在DAC运行时更改LPF (Butterworth2)的切断频率。
下面是一些问题。
如果您能回答这些问题,我将不胜感激。
[1]
CRAMA/B和缓冲系数A/B是相同的。
正确吗?
[2]
cram A的页面结构是否与cram B的页面结构相对应?
(例如 第44页(CRAMA)<->第62页(CRAMB),第45页(CRAMA)<->第63页(CRAMB),…)
[3]
遵循理解是否正确?
在自适应模式下:
Cram A:I2C只能在待机模式下访问,DSP只能在运行状态下访问。
cram B:I2C只能在运行状态下访问,DSP只能在待机模式下访问。
未处于自适应模式:
CRAM A和B都只能在待机模式下的I2C中访问。 在运行状态下,I2C不能访问任何cram。
[4]
如果在运行状态下,I2C更改了LPF的切断,那么我们是否需要在I2C访问之前使用ACSW位将活动cram从cram A切换到cram B?
请告诉我们是否有推荐的程序。
BestRegards