This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:帮助检查TAS6424L-Q1组延迟时间,对我来说更好。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682004/tas6424l-q1-help-to-check-tas6424l-q1-group-delay-time-more-little-more-better-to-me

部件号:TAS6424L-Q1

帮助检查TAS6424L-Q1组延迟时间,对我来说更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    目前还没有这方面的数据。  我会向我们的设计团队咨询,看看是否有此数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    您指的是通过IC的延迟,而不是组延迟?  延迟在数据表中的规格TLA下列出

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Gregg Scott:

    感谢您的热情帮助。

    延迟TLA的单位是什么? 如以下图片所示,请参阅规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    计量单位是样品计数。  因此,在44.1 kHz或48 kHz时,延迟为30个样本。

    最好的,图安