This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:EVM的大小

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4201, PCM4201EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683720/pcm4201-size-of-evm

部件号:PCM4201

您好,
我想问一下音频ADC,PCM4201。

PCM4201EVM的尺寸有多大?

此致,
Kazuto Tatsumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tatsumi-san,

    PCM4201 EVM的尺寸为4"x4"。

    请注意,EVM具有DIT块,可将ADC的I2S输出转换为S/PDIF格式,并具有与其关联的缓冲器电路,仅用于评估目的。 EVM旨在反映基于PCM4201的解决方案的真正解决方案大小(如果这是提出此问题的意图)。

    请参见下图了解PCM4201 EVM的功能图...

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Ravi。