This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC34:关于用于Linux的aic34设备树,如何找到用于Linux的aic34'驱动程序?

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683930/linux-tlv320aic34-about-aic34-devicetree-for-linux-how-can-i-find-the-aic34-s-driver-for-linux

部件号:TLV320AIC34

工具/软件:Linux

您好,

我有一个zedboard(zc702),我想将aic34连接到它,我想要4声道音频输出。

在4.9 lina.0内核中,我只找到用于tlv320aic3x的驱动程序,它是否支持aic34音频?

如果支持,我应该如何为aic34编写.dts文件?

非常感谢,此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮我解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yang

    TLV320AIC3x驱动程序应该适用于AIC34。但您必须将该设备视为两个单独的AIC3106s。

    驱动程序本身是我无法评论的,我在Linux驱动程序方面没有任何专业知识。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    此致,
    -杨